This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:输出电容器类型:薄膜还是陶瓷?

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1529850/tas6584-q1-output-capacitor-type-film-or-ceramic

器件型号:TAS6584-Q1

工具/软件:

您好:

我 想知道对于输出 LC 滤波器中使用的电容器类型是否有建议。 我在 EVM 中看到使用了陶瓷 SMT 电容器。 出于供货原因、我想知道是否可以使用通孔薄膜电容器。

提前感谢您、

Levi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Levi

    可以使用通孔薄膜电容器。  确保它们是高质量的。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!