This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1809:PCM1809–在控制器模式下支持 192kHz 采样速率

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1529160/pcm1809-pcm1809-support-for-192khz-sample-rate-in-controller-mode

器件型号:PCM1809

工具/软件:

您好 TI 支持部门、

我想使用 PCM1809 对模拟音频进行采样并将其转换为 I2S。 我的应用需要 192kHz 采样速率。

您能否请确认 PCM1809 在中是否支持 192kHz 工作频率 控制器模式 ? 如果是、请问如何正确配置器件以达到此采样率?

提前感谢您的帮助。

此致、Genadi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ganadi、

    数据表的第 12 页指示:“ 在控制器运行模式下、器件使用 MD1 引脚(作为系统时钟,MCLK)作为参考输入时钟源、并且支持使用 MD0 引脚配置的 256 ×fs 或 512 ×fs 系统时钟频率选项。 控制器模式支持 44.1kHz 和 48kHz 的 FS 速率 。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的快速答复。

    是的、我看到了。   × fₛ 192kHz、IC 配置为 128 μ s、这表明 工作频率为 192kHz 在控制器模式下不受支持 。 我只是想确认我正确理解了这一点—对吗?

    此致、Genadi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Genadi:  

    正确、  控制器模式下不支持 192kHz 工作频率。

    此致、

    Arash