This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2562:4 层板上的 TAS2562 布局

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1529980/tas2562-tas2562-layout-on-4-layer-board

器件型号:TAS2562

工具/软件:

您好:

我希望找到一些在 4 层板上使用该器件的布局指南。

遗憾的是、我承诺将此器件添加到现有设计中、而不先阅读精美的版式印刷。

SLAA921 基于 6 层 TAS2562EVM。  

在 4 层电路板上路由该器件(单声道配置)是否可行?

如果是、是否有人可以提供我可以使用的参考或我应该做的基本总结来将 6 层参考整合到 4 层?

如果没有、请告诉我、这样我就可以继续查找另一个器件。

提前感谢您。

Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    您应该能够在 4 层 PCB 上设计 TAS2562。
    根据参考:第 3 层和第 4 层可以合并。 第 5 层所有 GND 均与第 3 层相同、因此也可以将其视为组合。 分别有顶层、底层、GND 层和信号层。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师