This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2015D1:AGC 端子的详细信息

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1527532/tpa2015d1-details-of-the-agc-terminal

器件型号:TPA2015D1

工具/软件:

尊敬的团队:

我有疑问。 AGC 端子具体是什么样子? 是否有任何具体的图或类似的图来描述 AGC?
我认为它只是一个带有大约 100k Ω 内部上拉电阻器的输入端子。
但当我使用不同的 Vcc/外部下拉电阻检查其端子电压时、结果不是我预期的。
端子电压没有随 Vcc 变化。 这意味着内部上拉电阻随 Vcc 而变化?

VBAT          3.6V、4.0V 、 5.0V
例如、无 下拉  3.6V、 4.0V 和 5.0V
带示例 1K 下拉 0.04V、0.04V、0.04V
带示例 15K 下拉 0.61V、0.61V、0.61V

我们连接了 ENB 和 END、并放置了 100k PD 电阻器。
如果 END 和 PD 短路、100k AGC 是否会导致直通电流?
也许 100k PU 对于终端更好?

提前感谢您、
Hikaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hikaru、  

    DS 不会披露任何有关 AGC 块架构的信息。 这将被视为 TI IP。  

    上一个主题中可以看出、将这两个引脚连接在一起是 EVM 上展示的理想情况。 为了有效实现 END/ENB 引脚、请使用约 100k Ω 至 150k Ω 的外部上拉电阻器。

    为了在实施下拉时降低电压、电流会流经该下拉电阻流向 GND、电流会选择电阻最小的路径。

    根据 EVM 的建议在 ENB/端使用上拉电阻器。

    AGC 下拉电阻器是 EVM 所提供的特定值。 这些值用于实现以 dB 为单位的特定增益。 1k Ω 和 15k Ω 不满足 IC 内部块应达到的预配置增益电平的要求标准。 因此、我建议遵循由 DS 决定的特定电阻值。 请参阅下面的:

      。

    我希望这能回答您的问题 Hikaru。

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的回答。
    我刚刚使用了 1k 和 15k 电阻器来 估算 AGC 的内部上拉电阻器。
    由于我们的产品不由电池供电、因此 我打算 让 AGC 保持开路状态。

    至于 END 和 ENB、我 将下拉更改为上拉。

    此致、
    Hikaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hikaru、  

    客户是谁、EE 是什么。

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们是客户。 由于我们的工程师只在这里(通过 TIJ)提出技术问题、当我们有问题时、我直接在这里提出问题的速度要快得多。

    至于 EE、我不知道“EE"在“在这种情况下意味着什么。 如果是应用、这是一个自动水龙头。

    此致、
    Hikaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hikaru、  

    谢谢。 这回答了我的所有问题。

    此致、  

    Ore.