This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:PBTL 模式下立体声差分输入到单声道差分转换

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1530938/tpa3255-stereo-differential-input-conversion-to-mono-differential-for-pbtl

器件型号:TPA3255

工具/软件:

您好、

我在开发 PBTL 模式下用于将立体声差分 BLE 模块连接到 TPA3255 的接口时遇到一些困难。

据我所理解、PBTL 模式下的 TPA3255 采用单声道差分输入。

这就是我想要做的。

有人能够提供帮助吗?

此致

Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philipp:

    这是放大器只有一个扬声器的单声道配置。 也就是说、应将一个差分输入(左+和左-)应用于放大器、否则您将发送两个单独的信号。 您还可以选择以单端方式发送信号。 在本例中、您需要将 INPUT_b 接地。  

    此致、
    Sydney Northcutt