This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A:TPA3138D2 之前的衰减

Guru**** 2606805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3138D2, PCM5100A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1530709/pcm5100a-attenuation-prior-to-tpa3138d2

器件型号:PCM5100A
主题TPA3138D2 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我的客户将 PCM5100A 和 TPA3138D2 用于电路板、并观察到了最大体积下的一些失真。 作为权变措施、它们计划在 PCM5100A 和 TPA3138D2 之间实现一些衰减、如下所示。 它们计划 R1 和 R2 使用 1k Ω、R3 和 R4 使用 330 Ω 至 470 Ω。 他们希望 TI 专家查看该权变措施。 TI 是否对此权变措施有任何疑问?


此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     在将信号发送到放大器之前,在 DAC 的输出端使用一个分压器以及一个 LF 是很常见的,以避免放大器的输出饱和。

    分压器将 生成电压 Vin_ AMP_VDAC_OUTPUT  *(R3/(R3+R1))

    此致、

    Arash