This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE5532: Additional Proposal2 on Integrated Semiconductor Production- Case -CS2825142

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1530522/ne5532-additional-proposal2-on-integrated-semiconductor-production--case--cs2825142

部件号:NE5532

工具/软件:

关于集成半导体生产的其他提案 2 — 案例-CS2825142

Case -CS2825142- Additional Proposal2--CS2825142-20250621

TXN-Additional Proposal2--CS2825142-20250621

收件人:Texas Instruments                    出发地:Texas Instruments AUDIOFEEL

郭相镇

电子邮件:oksang@audiofeel.com

电话:82-02-2606-9785

CEL:82-010-5235-8785

 

你好。

在 Case-CS2825142 中、如果我们从贵公司订购集成了设计的半导体 (CS2825142)、我已经审核了我们订购和销售的数量。 我们的理解是、为了让我们从您那里订购设计半导体 (CS2825142)、我们每年需要订购超过 100 万件产品、我们相信、我们分销半导体以销售这一数量、并连接到下一个订单以使其成为一项持续交易的能力至关重要。 因此、我们已经审查了我们是否每年销售这个数量、并确定这是“不太可能“。 此时、我们无法主动分销半导体、因为我们正在进行研究和 PCB 组装级生产以及 B 到 C 销售。 这是很不幸的。 我认为、现在和将来都迫切需要采用设计技术 (CS2825142) 的模拟放大器。 非常遗憾的是、由于我们的能力有限、我们无法提供采用设计 (CS2825142) 技术的产品。

 

设计 (CS2825142) 可广泛供应给现代行业,为许多人提供改进和更高性能的产品,将形成额外的需求和新的市场,它将成为现代时代追求的元节和数字孪生世界的理想系统,其中真实和虚拟世界是自然连接的。 我希望为许多行业提供与此设计集成的半导体 (CS2825142)、以实现这项先进技术。 但是、我们没有半导体分销网络、因此我们不太可能通过在产品中安装半导体器件来每年销售 100 万个器件。

而且、由于我们没有直接向全球行业供应半导体的销售和分销网络、因此很难供应。

 因此、我认为应该将我们与此设计集成半导体 (CS2825142) 相关的注册专利技术和电路技术专业知识转让给贵公司 (TI)、以便设计和制造半导体、将其纳入您的产品中、并通过您的分销网络向全球行业提供。

此外、我相信与此设计相关的注册专利技术 (CS2825142) 可应用于声学等其他领域的半导体、以开发更高性能的半导体。

贵公司专注于半导体制造,拥有多种半导体产品阵容,我相信贵公司最理想的做法是将与此设计相关的专利技术 (CS2825142) 应用于各类半导体和大规模生产,并供应给多个行业,使当前和未来的行业取得巨大进步,我相信这是人类的理想选择。 因此、我希望您将以此设计 (CS2825142) 和采用此设计 (CS2825142) 技术的各种半导体作为您的产品、并大量销售给您的分销网络。 我的想法是、您 (TI) 希望获得并保留我们的设计相关技术 (CS2825142)、并将其应用于许多半导体、然后将其扩展到一个先进的行业、我们想知道我们可以采取哪些措施来实现这一目标。

 e2e.ti.com/.../Case-_2D00_CS2825142_2D00_-Additional-Proposal2_2D00_Rev4_2D00_1_2D00_ENG_2D00_-submit.pdf

此致、

AUDIOFEEL

Oksang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议书的发件人信息为 corrected.e2e.ti.com/.../Case-_2D00_CS2825142_2D00_-Additional-Proposal2_2D00_Rev4_2D00_2_2D00_ENG_2D00_-submit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Oksang、  

    我们很少为客户定制芯片设计、但是、我可以将您的问题转交给我们的营销团队。  

    我已通知您、上述设计不在我们的业务模式中。 例如、 OPA1678 是一款低成本音频产品、它应该与您描述的产品相当。  

    此致、

    Raymond