This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3223:CBC3

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1530394/tpa3223-cbc3

器件型号:TPA3223

工具/软件:

您好:

我们的客户在驱动 D 放大器时验证 TPA3223 削波波波形。
条件为 PVdd=30V 4 Ω 负载、LPF 电感器具有 16A 电流处理。
该工作条件似乎远低于 OCP 和 CBC3 激活阈值。
但是、客户看到奇怪的 PWM 波形并且附加了可闻噪声、如图所示。
这与负载阻抗或输出电流无关。 在削波条件下产生此噪声声音的原因是什么。
是否有 PWM 占空比限制控制来避免 100%或 0% BST 电容器放电?  如何消除这种噪音?

Regads、

望月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    定制电路板上是否会出现这种行为? 如果是、您能分享原理图吗?

    此致、
    Sydney Northcutt