This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3112D1-Q1:INP

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3112D1-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1530168/tpa3112d1-q1-inp

器件型号:TPA3112D1-Q1

工具/软件:

您好的团队、

请您就以下问题分享您的建议。 谢谢!

1.我可以询问以下原理图中 INP 输入电路器件 (R37/R38) 的设计是否合理吗? 左侧是语音芯片  

2.客户在测试中发现、断开 R37 后、故障引脚出现错误(测量值为 0V)。  当 TPA3112D1-Q1 再次上电并连接 R37 时、无法恢复正常运行。 我可以询问潜在的原因吗?  

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ivy

    1.我可以询问以下原理图中 INP 输入电路器件 (R37/R38) 的设计是否合理吗? 左侧是语音芯片 

    似乎不会造成麻烦。 使用 R38 1M Ω 时、该电阻网络几乎不起作用。 可能客户希望预留位置以进一步调整输入信号电平。0

    [报价 userid=“458432" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1530168/tpa3112d1-q1-inp ]2.客户在测试中发现、断开 R37 后故障引脚出现错误(测量值为 0V)。  当 TPA3112D1-Q1 再次上电并连接 R37 时、无法恢复正常运行。 我可以询问潜在的原因吗?  [/报价]

    R37 不应与故障建立任何连接。 由于 R37 恢复后 IC 没有恢复、这意味着还有其他变化。 其他一些电路在尝试移除电阻时可能会受到影响。

    需要检查周围器件、尤其是输入端、BST、GVDD 处的电容器。 此外、检查是否发生任何短缺、例如 IC 引脚。