This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:无 I2S 输入、输出驱动器开启和静音关闭时的白噪声

Guru**** 2350460 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1515727/tas2505-q1-white-noise-with-no-i2s-input-output-driver-on-and-mute-off

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS2505

工具/软件:

当使用 TAS2505 作为 D-AMP 时、并且按如下所示设置 TAS2505 且没有输入 I2S 输入(未输入 BCLK/WCLK/MCLK/DIN)时、则从 SPKP/SPKM 引脚连续输出 PWM 信号。 我们已经确认、我们的某些单板在 PWM 上具有白噪声。

当使用 FFT 观察到噪声时、整个可闻带宽水平会升高。

我们还确认、当产生白噪声时通过 I2S 输入声源时、仅在播放声源时噪声水平才会降低。

我知道上述情况并非基于正确的设置/顺序、但您能猜猜是什么导致了这种白噪声?

我担心的是、电路板上存在噪声源、即使在播放声音时、它也可能在某些设置下显示为白噪声。

如果您能让我了解到如果 TAS2505 设置/序列不正确、可能会产生上述噪声、那将会非常有用。

*出现白噪声时的设置

页 1 0x2D:02  
页 1 0x30:10
Page1 0x2E:00


如果我们设置如下、白噪声将消失

页 1 0x2D:00  
页 1 0x30:00  
Page1 0x2E:00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryota:

    在某些没有 I2S 输入的情况下、输出端会存在直流失调电压、它会在扬声器中反映为白噪声、因此请应用我们的建议顺序来避免此类问题。

    e2e.ti.com/.../TAS2505_5F00_debug_5F00_DCOffsetClassD.pdf

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kevin、

    感谢您的回答。

      在我们的条件下会出现白噪声、这对我们非常有帮助。

    “输出端会存在直流失调电压、它会在扬声器处反射为白噪声“

    为了正确理解、请让我提出以下问题。

    -你能给我更多关于这个机制的细节吗?  我还不明白、直流失调电压会反映在扬声器上。

    -扬声器的特性是否会影响这种机制?

    -每个 TAS2505 之间的直流失调电压是否不同,导致一些人有白噪声,而其他人没有?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryota:

    -你能给我更多关于这个机制的细节吗?  我还不明白、直流失调电压会反映在扬声器上。

    通过扬声器的直流触发电流可能会在扬声器中产生类似于白噪声的声音。  

    -扬声器的特性是否会影响这种机制?

    否、 当扬声器两端之间存在电势差时、将产生噪声

    -每个 TAS2505 之间的直流失调电压是否不同,导致一些人有白噪声,而其他人没有?

    确实如此、因此我们建议遵循顺序。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kevin、

    感谢您的持续支持。 请允许我另外提出以下问题。

    >直流触发电流通过扬声器,可能产生类似于扬声器中白噪声的声音。  

    请告诉我 什么直流触发电流是否可以展示一个波形示例

    -在没有 I2S 输入/无静音/没有驱动器关闭的情况下,直流偏移/直流触发电流/白噪声会持续出现,直到情况消失?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryota:

    在无 I2S 状态下、两个输出端子之间存在直流失调电压、因此扬声器的两侧之间存在电压差、这将触发电流。 当电流通过扬声器时、扬声器将播放声音

    -在没有 I2S 输入/无静音/无驱动器关闭的情况下,直流失调电压/直流触发电流/白噪声会持续出现,直到情况消失?

    是的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kevin、
    我们想知道的正是因为我们需要向客户报告这种行为的机制、因为正在开发的产品即将进入大规模生产阶段。 感谢您的合作。

    我知道直流失调电压导致的电流类似于没有频率分量的直流电流、但直流失调电压引起的电流是否包含频率分量? 端子之间的失调电压是否随时间而变化?

    如果它包含频率分量、请告诉我为什么 失调电压包括这种情况下的频率分量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryota:

    我不能回答你的问题的机制的行为,这是一个旧的设备,我们没有很多报告这种情况,我们不能深入研究,因为缺乏设计计量.

    这是一个 概率较低的问题、并且不同芯片之间存在差异、目前可以采用权变措施来解决此类问题。

    我 认为该报告不正确、可以将其称为直流失调电压、这是一个与直流类似且频率很高的信号、因为没有时钟输入时 PWM 的异常行为。

    谢谢&谨致问候

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin-san:

    感谢您的回答。

    我了解了 没有时钟输入时 PWM 异常行为的情况

    为正确防止出现这种白噪声、请允许我附加询问。

    为 防止这种情况发生、TI 日本支持部门按顺序向我们提供了建议。

    取消静音:   输入时钟启动-> 0x01/0x2D D1=1 ->取消静音->等待> 1ms ->将 DAC 音量设置为正常
    静音:  将 DAC 音量设置为最小值 (Page0/Register65)->等待> 1ms ->静音-> 0x01/0x2D D1 = 0 ->输入时钟停止

     与 TAS2505_DEBUG_DCOffsetClassD.pdf 之间存在一些区别

    - pdf 文件没有提到 等待> 1 毫秒。 如果  未实现 WAIT > 1ms、是否存在任何问题?

    - pdf 文档没有提到  DAC 卷是最小的 (Page0/Register65 ), 如果  没有实现等待>1ms , 是否 有任何问题?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryota:

    这是另一个不同的问题、此变通办法旨在 消除 砰砰声 时钟输入时不会发出噪音

    消除砰砰声:

    如果等待>1ms 或 DAC 音量最小 ,这不是问题,它只是引入了一个软音量斜升到启动,以消除砰砰声。 您可以看到下面的主题

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1507432/tas2505-q1-tas2505-open-load-diagnostic-crackling-sound-issue/5815138#5815138

    谢谢&谨致问候

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    我听说此序列不仅对砰砰声有效、对白噪声也有效。

    另一方面、我还有一个问题需要解决白噪声。

    如果在不播放音频时 I2S 时钟未停止、我们可以防止没有任何静音或序列的白噪声吗?

     不 播放音频时是否有任何问题未设置静音?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryota:

    不、它仅针对砰砰声产生、也许由于 DAC 音量很大、它也对白噪声产生影响、但没有解决根本原因

    如果在不播放音频时 I2S 时钟未停止、则  没有任何静音或序列的白噪声

     不 播放音频时是否有任何问题未设置静音

    ——关心效率和空闲噪音,但这应该是不能听到的。

    Kevin