This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:DAC_OUT 引脚上的最小负载

Guru**** 2573945 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1523620/tas3251-minimum-load-on-the-dac_out-pins

部件号:TAS3251

工具/软件:

您好、  

我正在围绕 TAS3251 设计反馈电路。 该电路将加载芯片的四个 DAC_OUT(非 SPK_OUT)引脚。  

 数据表中未提及 DAC_OUT 引脚的电气特性。

  1. 这些引脚的空闲(中心)电压是多少? AVDD/2? 3.5V
  2. 它们可以拉出/灌入的最大电流是多少?  
  3. 失真如何随输出电压/电流而变化? (运算放大器数据表中提供了类似的图)

谢谢、

SIA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sia

    问题 1、2

    很抱歉、该器件没有考虑让客户 在 DAC_OUT 引脚处放置负载。

    与这种引脚一样、我们通常不建议客户将负载置于这些引脚、因为我们尚未对此类用例进行任何验证。

    问题 3

    您可以参考这张类似的图进行参考。

    THX

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

    我上面的所有问题都有明确的答案、但是您的 回答不能回答我的任何问题、抱歉。  

    如果您能让他人 对 这种芯片提示音有更多的了解、那会很棒。

    谢谢您、

    SIA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sia

    很抱歉让您困惑。

    让我更清楚地得到我的答复。

    问题 1: 使用 EVM 进行测试应该是最快的方法、因为 DS 中没有这些数据。 需要进行额外的测试。 如果您手头有 EVM、可以尝试测试它。

    问题 2: 这很难测试。 恐怕我们没有这些数据。

    问题 3 该图应该是您想要的。 您能告诉我什么样的图画、让我看看我能否提供这些图画?

    BTW、正如您 在“设计关于 TAS3251 的反馈电路“中所说的。 该电路将加载芯片的四个 DAC_OUT(非 SPK_OUT)引脚。  

    我不确定您是否看到任何 TI 文档显示了参考设计。 如果没有、我不建议为 DAC_OUT 引脚提供任何负载。

    由于此引脚仅用于 TAS3251 模拟域输入。 如果对其施加任何负载、我们无法确定是否会发生任何芯片损坏。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:  

    用“负载“我不是指一个三相电机:) “负载“将有一个大约 1k 的阻抗。  我 希望 这不会成为问题、但了解 DAC_OUT 引脚的特性会有所帮助。

    您是否知道  DAC_OUT 引脚的最大峰峰值摆幅? 您能测量一下并告诉我吗?

    目前、加拿大的所有分销商都已售出该 EVM。  

    谢谢您、

    SIA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sia

    我来看看 myside 是否具有用于该测试的 EVM。

    我将暂时关闭此 TT、数据将通过电子邮件共享给您。

    谢谢

    Jesse