This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA3040:单端 SNR

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1528924/taa3040-single-end-snr

器件型号:TAA3040

工具/软件:

您好:

我们的客户对单端模式 SNR 有疑问。 尽管数据表在下面的中指定了差分 SNR、但他需要知道 AVDD=3.3V、fs=48kHz 0dB/12dB 增益设置下的单端 SNR。

您能帮助我们的客户了解单端 SNR 吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IMI-San:

    与差分模式相比、SNR 将降低约 2dB。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 他了解到单端在 2dB 与差分噪声相比下降。

    您能否填写下表中所示的 SNR 编号。

    Δ V・= 25℃、AVDD=3.3V/FS=48kHz(数据表 P6)

    通道增益 (0dB~42dB)

    差分输入

    单端输入

    0dB 增益

    104dB

    102dB

    6dB 增益

     

     

    12dB 增益

    100dB

    98dB

    18dB 增益

     

     

    24dB 增益

     

     

    30dB 增益

     

     

    36DB 增益

     

     

    42dB 增益

     

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IMI-San:

    我可以尝试明天使用 EVM 来收集相关数据。

    感谢您的耐心等待、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff San、

    非常感谢您的帮助。 我很期待获得数据。

    此致、

    T.IMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IMI-San:

    我在 EVM 上填写了下表。 请注意、这只是一个器件、因此不能将其视为数据表中的图片、但它应该是客户的良好基准。

    您可以看到、一旦 PGA 的噪声占主导地位、ADC 的噪声就会增加预期的 6dB 性能下降。

    通道增益 (0dB~42dB)

    差分输入

    单端输入

    0dB 增益

    104dB

    102dB

    6dB 增益

    103dB

    100dB

    12dB 增益

    100dB

    98dB

    18dB 增益

     98dB

    93dB

    24dB 增益

     93dB

    87dB

    30dB 增益

     88dB

    81dB

    36DB 增益

     82dB

    76dB

    42dB 增益

     76dB

    70dB

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff San、

    非常感谢您的帮助。 我们的客户会根据您的测试数据检查 SNR 性能、我关闭此问答、如果他有其他问题、请重新打开。

    此致、

    T.IMI