This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781:PRU 仿真 I2S 接口

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2781, TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1525994/tas2781-pru-emulated-i2s-interface

器件型号:TAS2781
主题: TLV320AIC3254 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:  

目前、我们计划使用通过 I2S 上的 PRU 仿真的 I2S 接口。

但是、我们似乎无法为 TAS2781 提供 I2S 信号 Fsync 和 BCLK、

是否有任何音频转换器可以提供这些信号、以便与 AM261 PRU 建立点对点连接、从而使音频放大器直接连接到 AM261x ?  


此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    能否在此处提供有关限制的更多详细信息? 您意味着 AM261 不支持 I2S? 什么是 PRU?

    谢谢、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    PRU 是集成到子系统中 AM261x 的一些 IP。

    借助此 IP、我们能够使用以下设置来仿真 I2S:  

    连接到 TLV320AIC3254 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    但是、当连接到时

    相反、TAS2781 我想我们需要来自任何人的输入时钟。 我不知道如何落实这一点。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    TAS2781 和 TLV320AIC3254 的时钟要求不同。 我是编解码器方面的专家、但放大器由另一个团队拥有。 我会将此票重新路由给他们。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    该器件时钟源自 SBCLK 输入时钟。 下表显示了有效的 SBCLK 时钟
    每个采样率和 SBCLK 与 FSYNC 之比的频率。
    如果通过 SAMP_RATE[2:0]寄存器位正确配置了采样率、则不存在额外的配置
    只要 SBCLK 与 FSYNC 之比有效、就需要。 该器件将检测不正确的 SBCLK 频率和
    SBCLK 与 FSYNC 之比和音量降低播放路径、以便更大限度地减少可闻失真。 之后钟输出
    检测到错误、器件将在 CLK_HALT_TIMER[2:0]寄存器设置的时间后进入低功耗停机模式
    DIS_CLK_HALT 位为低电平时的位。 此外、器件可以在有效时钟上自动上电和断电
    设置为高电平时发出信号。 在此期间不应更改器件采样率
    功能已启用。 在此模式下、DIS_CLK_HALT 位寄存器应设置为低电平、以使此功能正常运行
    正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    是否有任何器件可以自行提供 I2S 时钟?  

    我们是否可以使用任何硬件权变措施将 AM261 连接到 TAS2781?  

    此致、
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    使用连接到 AM261 的 AIC3254 并且它正在工作时。 我假设 AIC3254 处于主模式(意味着 AIC 器件正在生成 BCLK/帧时钟)是否正确? - AM261 PRU 是否无法用作时钟输出?

    TAS2781 无法在主模式下工作。 它只能作为 I2S 从器件运行。 这意味着需要应用 BCLK 和 FSYNC。 在您提供的表格中、我看到 BCLK/FSYNC 被标识为输入。 如果这些可以 输出、则它应适用于 TAS2781

    此致、
    Arthur