This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5112EVM-K:应该调整哪些值来降低噪声和失真?

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1524527/tac5112evm-k-which-values-should-be-adjusted-to-reduce-noise-and-distortion

器件型号:TAC5112EVM-K

工具/软件:

您好的团队、

我的客户使用 TAC5112EVM 并尝试从耳机插孔输出。

但是、它们目前正在经历严重的噪音和失真。 即使使用相同的 PPC3 设置、也存在不会输出声音的情况。

即使更换耳机时也会出现同样的问题、因此我认为 PPC3 设置可能存在问题。

应调整哪些值来降低噪声和失真?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei-San:

    其寄存器设置可能存在未反映在 GUI 中的问题 — 关于寄存器的设置位置,PPC 并不是最清晰的软件。 我建议您运行脚本以将器件配置为通过耳机插孔播放 — PPC GUI 中有一个示例! 您可以在“Load Preset“-> Playback to HP path 中找到它、如下所示:

    以下是选择它时运行的脚本:

    w a0 00 00
    w a0 01 01 
    w a0 02 09 
    w a0 11 80 
    w a0 19 00 
    w a0 1a 30 
    w a0 26 01 
    w a0 28 20 
    w a0 29 21 
    w a0 2a 22 
    w a0 2b 23 
    w a0 64 24 
    w a0 65 60 
    w a0 66 60 
    w a0 6b 24 
    w a0 6c 60 
    w a0 6d 60 
    w a0 76 0f 
    w a0 78 40 

    脚本运行后、 如果仍然存在失真、则可以使用 GUI 在输出驱动部分中更改耳机的 dB 级别。 或者、您可以使用寄存器 0x65 和 0x66。 如果您在这里还有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mir:

    输出失真问题已通过执行脚本得到解决。 非常感谢。

    我还有两个问题:

    1. 更改跳线引脚以启用评估板上的麦克风、并同时打开麦克风输出和耳机输出以播放声音后、音质会下降。 此问题的可能原因是什么?

    2. 是否可以使用可编程双二阶滤波器在四个以上频带内调整频率响应?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyohei-San,

    首先回答您的第二个问题 — 器件上的每个通道都可以有多达 3 个可编程双二阶滤波器 — 因此,从技术角度而言,在 4 通道 ADC 输入端会同时有 12 个可能的滤波器、在 DAC 输出端会有 12 个可能的滤波器。 我想说的第四个频段是高通滤波器/IIR、  

    1:如何打开麦克风和耳机输出? 您是指使用模拟旁路吗? 是更改采样率还是位深? 也许您选择的预设或设置将采样率更改为 8k 或其他较低的语音处理采样率、这会使音质更差。 如果你能告诉我你做了什么改变设置,或者当你听到声音质量变差时提供一个寄存器转储,这将有助于我们找出什么是错的。 您应该能够在不改变质量的情况下启用渠道。

    此致、
    Mir