This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48100Q-Q1:LM48100Q 不响应 I2C(无 ACK)

Guru**** 2571905 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48100Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1532045/lm48100q-q1-lm48100q-not-responding-to-i2c-no-ack

器件型号:LM48100Q-Q1

工具/软件:

我使用的是 Mikroe 音频放大器 Click board、它使用 LM48100Q-Q1 ...

https://www.mikroe.com/audioamp-click

我正在使用 STM32 Nucleo-L433RC-P 开发板发送 I2C 命令、 但它不响应 I2C 命令...

我对  Mikroe Audioamp Click 板进行了以下修改...

地址引脚连接至 GND (ADR 0)

2.电源选择设置为+5V

 I2CVDD 引脚连接到+3.3V

4. SDA 和 SCL 上的 4k7 上拉电阻连接到 +3.3V

为什么  LM48100Q 不响应 I2C 命令(无 ACK)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    似乎您的地址被移动了一位。  

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我通过将 0x7C 向左移动 1 来修复它