This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:适用于汽车信息娱乐系统的高端音频解决方案

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1530755/tlv320aic3268-high-end-audio-solution-for-car-infotainment-system

器件型号:TLV320AIC3268

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我目前正在研究基于的汽车信息娱乐系统 NXP MIMX8ML6CVNKZAB (i.MX 8M Plus) 平台。 我们正在探索合适的 TI 音频编解码器和放大器解决方案 根据我们的客户规格、满足以下音频系统要求。

目标音频系统要求

  • 6 通道 DAC 输出 、包括:

    • 4. 差分通道数 指定 45W 扬声器输出 (前,后车门–左,右)

    • 2. 差分通道数 指定 75W 低音炮输出

  • 集成 DSP 具有交叉和 EQ 功能

  • 麦克风输入 基础知识

  • 耳机输出 基础知识

  • 汽车级认证 ( (首选 AEC-Q100) )

  • 的可用性 评估套件 (EVK) 专为快速开发和集成 i.MX 8M Plus 平台而设计

我们特别感兴趣 具有内置 DSP 的 TI 音频编解码器 (例如 TAS 系列或 TLV3xx 系列)和匹配 D 类音频放大器 输出要求的超低音扬声器。

请您:

  1. 建议使用合适的音频编解码器(如果需要,还建议使用配套放大器 IC)

  2. 确认建议的器件的 AEC-Q100 认证

  3. 推荐可与 NXP i.MX8M 平台集成的可用评估板

  4. 分享任何相关的技术文档或方框图

期待您的宝贵建议和支持。

此致、

Santhosh Poojary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Santhosh、

    让我看看这个,并在本周结束时回复你。

    在此期间、您能否澄清以下问题:

    您能否说明需要多少个麦克风输入通道?

    系统是否使用模拟麦克风、数字麦克风或两者的组合?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi Narasimhan:

    您能否说明一下该系统需要多少个麦克风输入通道?

    ==>我也很灵活 一个或两个麦克风通道 、具体取决于推荐的编解码器中可用和适用的内容。

    系统是否也利用 模拟麦克风 数字麦克风 两者的结合
    => 根据编解码器的功能、我可以选择这些选项中的任何一个。

    请注意、我们只能提供 一个 I²S 可用的 SaI/I ² C 接口 使用 i.MX8 处理器支持音频集成。 基于此、我目前计划进行以下配置:

    i.MX8 (SAI) → Audio Codec → Microphone, Headphone, 6-channel DAC output
                       ↓
                 Two Amplifiers ├─ 4 channels for mid-frequency (45W speaker outputs)
                                └─ 2 channels for low frequency (75W subwoofer outputs)

    请告知我此方法是否有效、或者您是否建议进行任何改进以更好地满足我们的系统要求。 对于编解码器或系统架构、我愿意提供其他建议。

    期待您的指导、以便尽早完成编解码器选择。

    您可以通过联系我 +91-7019809616 santhosh.p@optmsol.com

    此致、
    Santhosh Poojary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Santhosh、

    我已向您发送了一封私人邮件、其中包含其他信息。 请看同样的情况并作出相应的答复。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan