This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:FAULT 和 WARN 引脚上的最大灌电流

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1531821/tas6424-q1-maximum-sink-current-on-fault-and-warn-pins

器件型号:TAS6424-Q1
《Thread 中讨论的其他器件:TAS6424》

工具/软件:

我想将 LED 连接到 TAS6424 上的 FAULT 和 WARN 引脚。 引脚可以灌入的最大电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex

    10mA 是允许的最大值。