This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SAYKAL-3P-AllinOne:在 Linux 端安装 CCS 软件时需要帮助。 忽略部件号。

Guru**** 2478335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1531621/saykal-3p-allinone-need-help-installing-the-ccs-software-on-the-linux-side-ignore-the-part-number

部件号:SAYKAL-3P-AllinOne

工具/软件:

您好:  

  我尝试在 Redhat Linux 8 上安装 CCS。 它看起来有一个 gcc 依赖项、它需要是 3.3、而 RHEL 8 则不需要。  

  是否有 Redhat Linux 8.7 和 8.10 支持的版本可以发送给我?  

  我安装的版本也不支持 Redhat 9 ,因为我也尝试了。 glibc 可以、但 libtinfo.so.5 不是 Redhat Linux 9。 所以它也不起作用。  

  我宁愿使用 RHEL 8 上支持的版本。 我在尝试时遇到了一个错误,但出于某种原因,我尝试访问 udev.service 而不是在我们的操作系统上运行。 只是好奇为什么它需要重新启动此服务具体.  

谢谢您、
史蒂文·阿马尔菲塔诺

洛克希德·马丁公司

软件工程人员