This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:模拟输入可以进行直流耦合吗?

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1532379/tpa6304-q1-can-the-analog-inputs-be-dc-coupled

器件型号:TPA6304-Q1

工具/软件:

应用是驱动音圈执行器、该执行器需要能够无限期地保持一个位置。  需要能够通过直流电压设置模拟输入引脚。  该器件能否支持直流耦合模拟输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    此器件是否支持直流耦合模拟输入?

    这种输入信号没有问题。 输入引脚侧的电容器会阻断直流电。 您可以查看数据表原理图找到它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、

    可以这样做、但您需要调整每个输入、以匹配输入引脚上的直流偏置。  您一侧的直流伺服电路或修整电路可以使其正常工作。  您需要做这件事、因为我们始终对这些放大器的输入端进行电容耦合。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregg、

    在应用中、我们需要在电流环路上闭合放大器。  我们计划测量直接流过音圈 (AD8210) 的电流、并根据所需的电流和测量的电流调整驱动信号。  我认为这满足您建议的直流伺服环路要求?  只是要确保 IC 不排除直流信号来控制产生的 PWM 输出电平。

    是否可以获得该放大器的 PSPICE 模型?  希望在实验室测试之前对环路进行仿真。

    Chris   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chistopher、

    您提醒我、我们具有无法关断的直流偏移保护。  注入的任何直流电流都会导致大约 2.5VDC 的关断。  此设备不适合您。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对我的确认。  那是数据表中很可能出现的情况、所以我漏了它。

    恢复为原来的酿造直流耦合 D 类放大器。

    Chris