This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1840:空闲输入时的 FFT 噪声(DRE 已禁用)。

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1532829/pcm1840-fft-noise-at-idle-input-with-dre-disabled

器件型号:PCM1840

工具/软件:

您好的团队、

数据表中的图 9 似乎是无输入时噪声 FFT 中的峰值噪声。
我对此有一些疑问。

(1) 此峰值噪声是 PCM1840 的特性吗?

(2) 我认为每个通道的峰值噪声频率是不同的。
为什么每个 Ch 发出的噪声频率不同?

(3) 为什么会产生这些峰值噪音?

(4) 是否有办法消除此峰值噪声?


BR、
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    是的、如图 8 和 9 所示、本底噪声中存在细微的空闲音调。 空闲音调是随机的、因为它们出现在不同器件的基础上和不同的通道上。 由于 PCM1841 由硬件控制且必须采用交流耦合、因此没有针对此噪声的可识别权变措施。 这被视为已知的器件限制。

    如果您能够切换到 TLV320ADCx140(引脚排列类似,但由 SW 控制)、则可以对输入进行直流耦合、并向输入信号添加 10mV 的失调电压、以消除任何存在的空闲音调。