This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:单端运行

Guru**** 2650855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1532837/tpa3111d1-single-ended-operation

器件型号:TPA3111D1

工具/软件:

如果 I 将 OUTN 接地、那会断开器件吗? 我可以单端运行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    它不应损坏器件、但会触发短路、从而将放大器输出更改为高阻态、因此这不是有效的配置。 尽管采用了该放大器的调制方案、但我认为这也会使其成为无效用例、因为该放大器是针对 BTL 配置进行设计的。 基本上、扬声器上始终会有一些信号、因为输出在空闲期间以大约相同的占空比进行开关。 如果仅连接一个输出、则差分信号不再~0。  

    此致、
    Sydney Northcutt