This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912:尽管存在有效的 3.3 V、12MHz 时钟和 D+活动、但 PCM2912 上的 D−线路仍处于非活动状态

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912, PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1531547/pcm2912-d-line-inactive-on-pcm2912-despite-valid-3-3-v-12-mhz-clock-and-d-activity

部件号:PCM2912

工具/软件:

您好:

我正在根据 TI 参考原理图使用 PCM2912 作为连接到 PC 的 USB 音频接口的定制电路板上工作。 我遇到了一个严重问题、尽管进行了广泛的验证、但我仍无法解决该问题。

将该电路板连接到 PC 时、Windows 会显示消息:
“USB 设备未被识别“

使用示波器探测 USB 线路:

  • D+在连接时显示有效的活动(USB 突发可见)

  • D Δ−一直卡在 0V (无转换)

请查找下面随附的原理图和 PCB 布局。

执行的验证:

  • 电源:芯片 在 VDD 和 DGND 之间接收稳定的 3.3V 电压

  • 晶体: 在 XTO(引脚 7)上观察到 12MHz 纯净正弦波

  • D−连接: USB P3.2 和 U1.3 之间通过 R2 (22Ω ) 的 20Ω

  • 无短接至 GND:200kΩ  位于 D−和 GND 之间

  •   MΩ 至 GND 电阻:12k Ω

  • 组装:机器焊接、目视检查

  • 在多根 USB 电缆和主机 PC 上进行了测试

我们使用的是由 PCM2912A 代替的 PCM2912、它现在标记为“不推荐用于新设计“。

我已验证串联电阻 R2/R3 (22Ω ) 是否按照数据表中的建议正确放置。

主机未检测到其他 USB 器件。


是否有人遇到类似的情况、即使 D+、时钟和电源有效、D−也处于非活动状态?
如果在特定 PCM2912 批次上观察到此行为、我非常感谢您提供任何见解、建议或确认。

提前感谢您!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imane:

    我无法在此主题中找到原理图附件。

    您可以在此处重新附加文件吗?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:

    感谢您的留言。

    对疏忽深表歉意—请在 attachede2e.ti.com/.../Capture-d_2700E900_cran-2025_2D00_06_2D00_18-175227.zip 上找到更新后的原理图和 PCB 图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imane:

    您的原理图中似乎缺少 VDD 上的 1uF 去耦电容器、而不是您的原理图中的电容器似乎连接到 D+线路和 DGND。

    这是用于参考的数据表连接。

    您能否确认即使在 PCB 上使用适当的 VDD 去耦、仍然存在问题?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan