This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110EVM:TAS2110 音调发生器

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2110EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1532024/tas2110evm-tas2110-tone-generator

器件型号:TAS2110EVM

工具/软件:

您好、

我刚刚获得了 PurPath Console 软件和相应插件的访问权限、从而启动了 TAS2110EVM 电路板。 器件已连接、可以读取寄存器、到目前为止通信似乎正常工作。 但是、当启用“Tone Generator“并将导频音设置为大约 3kHz 时、我听到任何声音。 VBAT 上的电流消耗没有显著增加 (120mA @ 5V)、我连接了一个扬声器 (SameSky CMSM-3116-34)。

如有任何帮助、将不胜感激。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Olaf、

    从音调发生器播放的频率值是多少?

    此致、

    Ore.