主题:PCM5122 中讨论的其他器件
工具/软件:
我在 Linux 上安装了 i2c-tools。 使用命令“sudo i2cdetect -y -r 1“查看地址是否存在但从未显示出来。 我还尝试了所有其他 i2c(“sudo i2c detect -y -r 0“、“sudo i2c detect -y -r 2“等)、但从未看到。
我将模式 2 引脚 (TP8) 置于电压状态、将模式 1 引脚 (TP7) 置于接地状态。 电压连接到+3.3VA、地端连接到 AGND。 电压和接地也连接到 3.3V 电源板和接地端。 在试验电路板上、该电压与 SDA (TP4) 和 SCL (TP3) 之间存在 4.7k 的上拉电阻、并且这些电阻连接到熊猫和电路板。 我将地址引脚 (TP14 和 TP6) 接地。 电路板在具有 D2 和 D3 的位置亮起、但我无法看到 i2c 地址。
我有什么问题吗? 我忘了什么吗?