This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE5532:CASE -CS2825142 — 附加方案 3 — 根据输出阻抗分类的匹配效应。

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1533586/ne5532-case--cs2825142--additional-proposal-3-matching-effect-according-to-output-impedance-classification

部件号:NE5532

工具/软件:

您好、在使用运算放大器的放大电路中、每个放大电路的 (-) 输入和输出端子之间的反馈电阻值将不同。 在使用运算放大器的放大电路中、每个放大电路的 (-) 输入和输出端子之间的反馈电阻值将不同。 如果该反馈电阻器的阻值较低、则流经运算放大器输出端反馈电阻器的电流将较高、因此运算放大器的输出 2/5 阻抗必须设计为较低。 换句话说、运算放大器的输出驱动能力必须足以驱动反馈电阻器。 更准确地说、计算反馈电阻值和运算放大器下一个负载阻抗的电阻值并联更为准确。 具有低输出阻抗的运算放大器称为低阻抗运算放大器(例如,低阻抗型 3320)、设计具有高输出阻抗的运算放大器称为高阻抗运算放大器(例如,高阻抗型 2320)。 通过将运算放大器的输出阻抗分为两种类型(高阻抗和低阻抗)、可以根据运算放大器放大器电路设计选择和使用最合适的运算放大器输出阻抗类型、从而以出色的放大器性能运行良好的运算放大器电路。 换句话说、需要进行阻抗匹配、以便使运算放大器的输出阻抗与运算放大器放大电路的电路阻抗相匹配。 如上所示、如果根据输出阻抗分类有多种类型的运算放大器、您可以执行阻抗匹配、以匹配运算放大器的输出阻抗和运算放大器放大电路的电路阻抗、从而使其成为出色的运算放大器放大电路性能。 换句话说、运算放大器的输出阻抗和运算放大器的电路阻抗应相同或相似、以便输出信号不失真、驻波不会反射回来等 例如、如果在具有低运算放大器电路阻抗的放大器中使用具有高输出阻抗的运算放大器、则运算放大器的信号输出不会足够驱动输出负载以产生正常的放大信号、因为波形会被平方化、振幅会减小、从而导致失真。 3/5 在另一个示例中、如果在具有高运算放大器电路阻抗的放大器中使用具有低输出阻抗的运算放大器、则运算放大器的信号输出将在驱动输出负载后保持在输出端子、因为它无法消耗输出电压、 当下一个输出信号输出时,它将与剩余的输出信号混合,导致新输出信号失真和停滞不前,导致声音沉闷,而高音信号将减少,产生一个填充的声音。 因此、有必要使运算放大器的输出阻抗与运算放大器的电路阻抗相匹配、以使它们相等。 测量运算放大器电路的电路阻抗的一种简单实用的方法是测量运算放大器放大器电路 (-) 输入和输出端子之间的反馈电阻器电阻值、然后根据电阻值将其分为两种类型。 将它们分为高阻抗和低阻抗两种类型是有效的、足够的和实用的。 可以根据需要进一步将它们细分、但实际上可以很容易地将它们分为以下两类:当运算放大器的输出阻抗分为两种类型(高阻抗,低阻抗)时。 根据测量的反馈电阻值确定高阻抗和低阻抗;1 如果反馈电阻值高于 5k Ω:归类为高阻抗、2 如果反馈电阻值低于 5k Ω:归类为低 4/5 阻抗、有关如何测量实际产品运算放大器电路中的反馈电阻值的信息、请参阅;请参阅随附的图。 附件:反馈电阻测量:如何检查高 — 中-低阻抗 — 说明 2_0-Rev3_1EnGNormal 总结、是如何在附加的 CS****原理图中设置输出阻抗。 在随附的 CS****原理图中、输出阻抗由输出级输出晶体管的发射极电阻器 (R20、R21) 的电阻值设置。 对于高阻抗运算放大器:设置 R20、R21 = 22 欧姆。 -低阻抗运算放大器:设置 R20、R21 = 4.7 欧姆。 上面的内容说明了如何设置运算放大器的输出阻抗、以及如何测量和分类运算放大器的电路阻抗、这基于我在许多不同类型运算放大器中大量使用的实际经验、并总结了易于测量、分类和匹配的最佳结果。 可能有比这种方法更精确的设置、分类和测量方法。 5 / 5 我认为这是一个简单的方法,是实用和容易获得。 谢谢、Oksang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注册时、我将附件丢弃到编辑器窗口中、但它不会显示、因此我将尝试再次添加它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 OKSANG:

    您是否有您所谈论的原理图?  

    对于音频应用、由于总体噪声、反馈电阻器往往使用较小的值。 此外、建议使用 NP0/C0G 电容器。 一般而言、我同意您在申请中的描述。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond Zhang、

    感谢您关注我的建议。

    我将介绍一个在 DAC 滤波器电路中使用运算放大器并使用运算放大器的示例。 这种组合被称为我们客户之间的良好匹配。

    所附的两个图像在音频 DAC 的滤波器电路中使用运算放大器有源滤波器、并且由于运算放大器的反馈电阻小于 5K Ω、因此根据我们的标准、它是一个低阻抗电路。 因此、我们将安装一个低阻抗运算放大器 OPM3320S(单型)。

    此致、
    Oksang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Okang、  

    这似乎是两个不同的有源 LPF 滤波器。  

    e2e.ti.com/.../OPA1678-Active-Filter.TSC

    e2e.ti.com/.../OPA1678-Sallenkey-Filter-07012025.TSC

    我认为、您需要平衡有源滤波器中的 R 和 C 值来更大程度地减小 LPF 的总噪声。 我的理解是,这就是你所做的一切。 如果要比较滤波器的总噪声和性能、应在类似的滤波器设计中比较这两者。 您可能感兴趣的是总噪声、运算放大器当然能够处理音频应用的输入 R&C 值。  

    如果 DAC 输出差分信号、您可以考虑使用差分 MFB 滤波器(例如 OPA1632) 来处理应用、然后将其转换为高端音频应用的单端输出。  

    或 DAC 输出单端信号、并使用有源 MFB 或 Sallenkey 获取二阶滤波器。 因此、对于音频应用、MFB 二阶滤波器可能有一些优点。 在任何情况下、您都可以将有源滤波器与 RC 滤波器组合以优化滤波器的总噪声。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond