This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3140-Q1:交流单端模拟输入INM的串接电容作用是什么?Ω

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1533157/pcm3140-q1-inm

器件型号:PCM3140-Q1

工具/软件:

你好、μ s

请问7.3 ć 3的交流模拟输入 ć

INM的串接电容作用是什么?是否是必要的、可以否直接INM接地?μ s

如果直接接地请问有什么影响 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiaao:

    对不起,我不知道中文。

    交流耦合电容器会阻止来自信号源的直流电压、并允许 IC 自动将输入信号偏置到 ADC 的共模电压。

    如果未使用模拟输入信号线、我们建议使用 0.47 μ F 电容器将其交流耦合到 GND

    如果信号是交流耦合单端信号、则建议将 INM 交流耦合到 GND。

    如果信号是直流耦合单端信号、则可将 INM 直接连接到 GND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    '如果信号是交流耦合单端信号、则建议将 INM 交流耦合到 GND。'

    您是否意味着使用 0.47uF 电容器将 INM 交流耦合到 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果未使用差分输入对、这意味着客户指定为 NC、则我们建议使用 0.47uF 电容器将 INP/INM 交流耦合到 GND。

    如果信号是单端交流耦合信号、则 INP/INM 应具有匹配的 1uF 电容器。