This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:播放低频音频信号时点击问题

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1533036/tas2563-clicking-problem-when-playing-low-frequency-audio-signals

器件型号:TAS2563

工具/软件:

我有点击问题几乎与最近的一篇文章相同: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1495287/tas2563-an-abnormal-sound-appear-when-playing-the-clip-150-200-wav

这个问题是由某人处理.PP3 文件并进行更改,然后重新发布固定的文件解决的

我正在尝试解决此问题、但找不到 PurePath Console 中据报已更改的“导频音计时“设置。 是否有人可以提供查找这些设置的方法?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我们可以帮助您对配置进行类似的调整、也请共享您的 PPC3 文件。 这一功能有限、因此不能仅使用 GUI 进行操作。

    如果可能、您能否分享有关扬声器的信息? 是否有我们可以参考的在线数据表? 我们正在努力确定发生这种影响的情况。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了、谢谢。

    我不想公开分享任何文件、所以我发送了您在我们公司 Basecamp 讨论中要求的所有内容、您已经是其中的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    谢谢、我将继续介绍 Basecamp。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师