This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:增益补偿双二阶系数写入

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1534160/tas6584-q1-gain-compensation-biquad-coefficient-writing

器件型号:TAS6584-Q1

工具/软件:

早上好!

我要寻找寄存器映射或增益补偿双二阶滤波器。 我似乎找不到任何地方、是否可以获取这些信息以便手动更改这些筛选器值? 非常感谢、理想情况下、我能够使用自定义 I2C 接口在启动时初始化这些接口。

此致、

Levi Rakes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Levi

    最好根据需要使用 PPC3 GUI 来调整双二阶滤波器。  通过使用内置记录器监控 I2C 代码、可以找到更改的值。  双二阶滤波器有 24 个内置函数。  也可以使用 GUI 自行创建。  这比计算值容易得多、

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经下载了 PPC3、但根据我的理解、我必须申请访问 EVM。 我已经这样做了,我正在等待听到回来! 再次感谢您! 我希望他们尽快批准我的访问权限、我可以像您所说的那样查看 I2C 代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Levi

    您可以在没有 EVM 的情况下运行 PPC3、以查看它将发送哪些 I2C 寄存器。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!