This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1748:原理图检查

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1528309/pcm1748-schematic-check

器件型号:PCM1748

工具/软件:

你(们)好  

您能帮助查看下面的 PCM1748 原理图、并了解是否需要进行调整

此外、是否有相应的 EVM 原理图?

负载为 Koss SB40 (120 Ω/96dB SPL/1mW、THD < 0.2%)、如下所示

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我查看了原理图、没有发现任何问题。 实际上、此器件没有任何 EVM 或用户指南。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Arash

    感谢您的确认回复。

    关于此电路、我有以下两个问题。

    1、根据 PCM1748 规范、C11 (Vcom) 10uF 电容器必须由电解电容器材料制成。 是否需要修改?

    2.下图中用于隔离直流电压的两个 220uF 电解电容器的方向是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这里仅建议使用电解电容器 、但我认为并不是所有用户都推荐 使用。   

    电容器的极性 正确。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Arash

    您能 帮助检查外部控制电路的 PC1748 静音功能吗? 我们希望 PCM1748 硬件在交流开启或直流开启时静音。 这可能会阻止耳机在交流电源开启时出现 POP 声音问题、谢谢。

     

    目前、PCM1748 PIN11/12 为 NC。

    这些引脚可用于运行外部静音电路。

    引脚 (PIN12:zeroL/PIN11:zeroR) 功能仅为输出、如何为 PCM1748 应用电路执行外部静音电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Arash 已不在办公室、可在周一更新该主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当我离开办公室的时候,谢谢你的等待。  PIN12:zeroL/PIN11:zeroR 是输出引脚、因此可用作标志信号、这些信号可连接到连接到 DAC 输出的电路。 例如、DAC 的输出将进入放大器级(用于调整增益或低通滤波或...)、因此可以将该信号连接到放大器的静音引脚、以便在 其中的任何一个或两个引脚上检测到零信号时将其静音。

    此设备具有由寄存器控制的内部软静音功能,因此 可以检查   在系统中使用零标记触发软静音  激活请求的可能性。   

    因此、最底线是   引脚 11 和 12 是输出引脚、不能用作接受信号的输入。

    此致、

    Arash