This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:PPC3 和数据表之间的寄存器映射差异

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1533808/tas2563-differences-in-registers-map-between-ppc3-and-the-data-sheet

器件型号:TAS2563

工具/软件:

一些工程师、您好。

我当前正在使用 PPC3 调查和组织 TAS2563 寄存器的详细信息。

TAS2563 数据表还包含寄存器映射、但其中未包含一些信息、因此我主要参考 PPC3 寄存器映射。

在对信息进行排序时、我注意到 PPC3 和数据表中的寄存器映射说明存在一些差异。

例如、Book0_Page0 的 Addr0x33。 数据表中的说明如第一张图片所示、位 4 和位 3 被“保留“。

但是、查看 PPC3 寄存器映射时、相同的地址 0x33 看起来像第二张照片、位 5 为“保留“。

除了 Addr0x33、还有其他几个类似的位置。 在这些情况下、我应该参考哪些信息? 或者我的理解是否存在差异?

我希望您对此做出回应。

请注意、

Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya:

    特别是对于寄存器 0x33、这些位的功能是这两种情况的组合、位 5 如数据表中所示、位 4-3 如 PPC3 中所示。
    我们会记录数据表和 PCP3 寄存器映射之间的不一致之处。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师