This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2028D1:当 ENABLE 设置为 0 时 OUT+和 OUT-的状态

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1533550/tpa2028d1-status-of-out-and-out--when-enable-is-set-to-0

器件型号:TPA2028D1

工具/软件:

您好支持社区!

当 EN 设置为 0 时、我们正在尝试了解 OUT+和 OUT-的状态。 数据表提到 OUT+和 OUT-具有 2k Ω 的阻抗。 这个相对于 GND 的阻抗是相对于彼此还是相对于其他阻抗?

沿着这些线路、当启用或禁用 EN 时、是否存在这个 2k Ω 内部电阻或电路、可将 OUT+和 OUT-引脚保持在定义的电压或状态?

感谢大家!

教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    当 EN 引脚下拉时、输出引脚显示连接到 GND 的 2k Ω 阻抗。
    不清楚您的第二个问题。 2k Ω 值由关断期间输出级的行为给出。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师