This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5242:TAD5+N THD 与电流消耗间的关系以及早期采样与 RTM

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5212, PCM5242, TAD5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1529594/tad5242-thd-n-vs-current-draw-and-early-sample-vs-rtm

器件型号:TAD5242
主题中讨论的其他器件:TAD5212PCM5242

工具/软件:

您好的团队、

我有两个问题。

1. THD + N 曲线

下面是连接了 1.2k Ω 阻抗的差分配置中的 THD + N 曲线。 可以看到、输入振幅更高时、THD + N 会增加。  

是否有办法提高这种性能? 如果限制 DAC 的电流消耗、会发生什么情况。 例如较高的阻抗。

样片器件与 RTM 器件

我知道样片裸片与 RTM 相比有了一些改进。

噪音是否是其中一项改进? 在早期样品中、砰砰声中有一个说法。

谢谢、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    你 不能 提高很多的性能,增加是不明智的,这种 性能是你可以期望的最佳.

    一般来说、该器件具有更好的砰砰声性能、但 DAC (TAD5212) 软件版本具有砰砰声减少调整功能 、并使用寄存器 0x06。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的快速答复。

    另一个问题-  

    详细信息。 您能解释一下实际为数字电源引脚 DREG 提供的引脚是什么吗? 下面的方框图在上一代 (PCM5242) 中很有用、但新数据表中似乎没有详细的引脚说明或电源部分。

    谢谢、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    如您所知、TAD5242 通过集成片上数字稳压器支持单 AVDD 电源运行 、DREG 是  数字电源的片上稳压器输出。 因此、它基本上是用于数字部分的内部稳压器的输出。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的回答。 我知道内部调节器正在提供给数字域。

    我的问题是该电源轨提供哪些器件? 对于 PCM5242、数据表中提到了提供的块。

    对于 TAD5242、我认为只能通过下面提供、但您能告诉我们如何知道哪一个模块? 这对于构建电源电路非常重要。

    谢谢、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我不在办公室、 将在星期一上与系统团队联系 。 感谢您的耐心。

    此致。

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、我要求系统提供方框图并将您复制到电子邮件中。

    一旦它被提供,我会回来 并添加到这篇文章,以供其他用户的未来参考.

    此致、

    Arash