This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1622:多路复用 OPA1622 输出

Guru**** 2592270 points
Other Parts Discussed in Thread: INA1620, OPA1622, OPA1637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1534860/opa1622-multiplexing-opa1622-outputs

器件型号:OPA1622
主题中讨论的其他器件:INA1620OPA1637

工具/软件:

所以,作为工程师的方式,我看到了一个方孔和一个圆钉,并决定两个必须满足。

在一个应用中、我需要能够在多个 具有不同增益配置的放大器之间快速切换、不使用机械继电器、并且在 4 个负载到 600Ω 之间时不会出现可测量的失真或噪声性能下降。 在 22kHz 的带宽下、我还需要使总输出噪声低于 1uVrms、并且在 2Vrms 的输出下、失真产物也低于该值。 简单的提问、对吧? OPA1622/INA1620 在这里好像是一条生命线、直到我到达数据表中的这个页面为止

现在、 如果我在字面上所做的与我被告知的相反、*是否*(比如)4 个 OPA1622 的输出和输入并联、并且有选择地使用 EN 引脚一次激活它们、那么假设 1622 的每个输出 阻抗在其自身的 Zout 之外都可以忽略不计、那么寄生供电输出级的影响是什么? 我的直觉是、虽然不是阻态、但寄生元件的源阻抗足够大、能够使它们在输出端的贡献相当小、但我的直觉也是我的扳手是一个很好的锤子、所以我在这里问。

或者、是否有任何  支持在高阻态输出下关断的超低噪声、超低失真运算放大器? 我找到了 OPA1637、但需要一个差分放大器、而不是 FDA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Blaine、  

    顺便说一下、INA1620 是具有集成电阻器的 OPA1622。 虽然输出级不应被视为高阻态、但也不是低阻态。 我已完全成功地将两个 INA160/OPA1622 并联在一起、如应用手册中所示  实现 而耳机驱动器没有问题。 我甚至测试了低至大约 1 欧姆的负载。

    对于关断测试 、我选择了无负载、以确保使用最大输出摆幅进行 I 测量、以尝试开启输出级。 我在传递信号时开启和关闭放大器、看看是否可以断开它。 黄色列是在 0.5 欧姆电阻器上测得的电压。 使用了两个 INA1620 器件。 两个放大器是主要的驱动因素、而另一个 INA1620 并联前两个放大器。 第二个芯片是打开和关闭一个芯片。 这适用于耳机上的左右声道。 您可以看到、最坏情况下的温度为 36.8uV/0.5 Ω= 73.6uA。 为了确认我的结果、我还让设计人员运行仿真、他在仿真中确认了我的结果。  

    希望此信息对您有所帮助。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、非常感谢您的答复。 虽然我实际上更关心输出节点的行为(即进入耳机的信号),但我很感激进行测量 — 我的设计目标是避免与输出负载在 1622/1620 线性范围内的信号相比失真超过–125dB。  

    这是非常好的知道,它不会打破 1622/1620 以使输出并行(通过小隔离电阻器)和选择性启用,虽然 — 与这一点,我可能可以证明只是运行一个测试板为此,并得到我自己的答案,而不是纠缠你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Blaine、  

    任何时间。 如果您有任何有趣的结果,请告诉我们。 如果我能提供进一步的帮助、请告诉我。  

    此致、  
    Chris Featherstone