This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5711:需要 FAE 来帮助客户实现 TAS5711 音频性能 — 紧急设计变更风险

Guru**** 2563820 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1529923/tas5711-need-fae-to-assist-customer-assistance-with-tas5711-audio-performance---urgent-design-risk-of-change

部件号:TAS5711

工具/软件:

需要 FAE 联系  (SF Bay Area)

TAS5711   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我可以帮助您了解您的 FAE 是谁、但您需要获得哪些帮助? 我不是您指定的 FAE、但我在 支持 TAS5711 的音频产品线中、因此我也可以在这里提供帮助。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    我对延迟的道歉,我实际上回答了我在我的收件箱中找到的电子邮件,没有意识到它被重新定位,因为没有回复  

    详细信息。  我们迫切需要从我们已实施的解决方案中获得最佳性能。  

    我们迫切需要解决 EVT 的两个小问题、其中一个是音频性能问题、我们正在尝试通过这些演示单元筹集资金。   我们的解决方案目前是使用  TAS5711 的 2.1 模式与 2 个高音扬声器和一个低音扬声器,低音扬声器是一个 40mmdia 8Ohm 的扬声器,在 200Hz 的截止频率

    我们试图获得一个基本声音、而不必具有参数 EQ。

    为公司做硬件的人离开了。 他就启动时间和功能预期做出了折衷方案。

    该团队是非常高动力的 SW 团队、具有很少的硬性经验、我建议他们需要什么、并且在执行方面存在差距。

    在 TAS5711 上几乎没有机会进行低电平访问、以确认和调整这些参数、并解决 EQ 设置和 O/S 级别的其他技巧、因此、最快的方法是让 FAE 支持使用 EVM 进行练习、并充分利用目前的情况。

    并获得有关我们真正需要什么来满足功能要求的建议。

    希望您能帮助识别可以在这方面提供帮助的人。

    John f

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我可以帮助解决这个问题。

    但是、我不清楚我们方面究竟需要什么。 您觉得硬件系统可以正常工作? 还是使用该 EVM? 您未达到哪些功能要求?

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    悉尼

    器件正在工作。 我可以播放音频并更改音量。

    我没有应用程序级别的访问权限来更改 EQ 或其他控制器  

    没有对 I2C 的较低级别的访问。  我必须没有 EVM

    交给我。

    我当时正在考虑修改电路板以控制总线

    从而获取访问和修改参数。

    如果我这样做、我就可以修改 EQ、但我不知道还有更进一步的内容

    检查设备是否有任何其他功能

    (最好是直接指导)、可由提供

    带有 EVM 的 FAE。

    我迫切需要短期帮助调优器件和

    长期解决方案。 我已经在寻求类似的帮助

    (EVM 现场调优会话)上使用的其他 Maxim 器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    要更改任何参数、您将需要访问 I2C。 不过、这是一款非常旧的器件、我们的资源有限、无法支持特定的功能实现。 我们有用于此器件的 GDE、可能有助于设置寄存器。  
    https://www.ti.com/tool/download/SLOC257 

    如需未来的设计、请随时与我们联系以获取器件建议。 我们有许多更新 的放大器可实现轻松集成、并更新了设计工具和 EVM。   

    此致、
    Sydney Northcutt