This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:总信号链延迟

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1534688/pcm6240-q1-total-signal-chain-latency

器件型号:PCM6240-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我正在尝试计算 PCM6240 的信号链延迟、我想确保推理正确无误。  

Fsync 为 48kHz、所有修改的寄存器设置如下所示。  

Adc_RegCfg gPcm6240RegInst0[] =
{
    /* Page select 0 */
    {0x00, 0x00},
    /* Reset */
    {0x01, 0x01},
    /* Page select 0 */
    {0x00, 0x00},
    /* Disable sleep */
    {0x02, 0x09},
    /* High impedance for unused cycles */      //word length 32 bits
    {0x07, 0x31},
    /* 1 BCLK delay between FSYNC and data */
    {0x08, 0x01},
    /* CH1 at slot 0 */
    {0x0B, 0x00},
    /* CH2 at slot 4 */
    {0x0C, 0x04},
    /* CH3 at slot 1 */
    {0x0D, 0x01},
    /* CH4 at slot 5 */
    {0x0E, 0x05},
    /* Set micbias to 5v */
    {0x3b, 0x70},
    /* CH1_CFG0: AC-Coupled , single-ended, LINE input */
    {0x3c, 0xA0},
    /* CH2_CFG0: AC-Coupled , single-ended, LINE input */
    {0x41, 0xA0},
    /* CH3_CFG0: AC-Coupled , single-ended, LINE input */
    {0x46, 0xA0},
    /* CH4_CFG0: AC-Coupled , single-ended, LINE input */
    {0x4b, 0xA0},
    /* Input channel enable */
    {0x74, 0xF0},
    /* Power up micbias and power up all ADC channels */
    {0x75, 0x60},
};

根据数据表、我的理解是从输入信号到 TDM 线路上出现延迟的关系如下图所示:

默认情况下、

  • PGA 设置为 0dB
  • 相位校准设置无延迟
  • 抽取滤波器:线性相位抽取
  • HPF:截止频率为 0.000025 * fs
  • 增益校准设置为 0dB
  • 通道求和模式已禁用
  • 双二阶滤波器:
    • 对此不确定
  • 数字音量控制设置为 0dB

根据数据表和上述参数、我的理解是、唯一会在系统中引入延迟的是抽取滤波器。

表 24 指出群延迟将是 17.1 x (1/FS)= 365.25us?

上述评估是否准确、或者是否有需要考虑的由信号链的其他级引起的额外延迟?

此外、由于配置了 1 个 BCLK 延迟、TDM 输出是否需要考虑额外的延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我可以在一天结束时更新该主题