This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A226AE:TS3A226AEYFFR

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A226AEEVM, TS3A226AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1534240/ts3a226ae-ts3a226aeyffr

Thread 中讨论的其他器件:TS3A226AEEVMTS3A226AE

工具/软件:

 您能否查看一篇文章来告诉我您是否同意 TS3A226AEYFFR 芯片的实施情况? 我在其他板载编解码器上使用此芯片时遇到问题、因此我只想向该板添加编解码器、并希望确保我的实现看起来正确。 我的主要问题涉及微偏置和使能电路、但我愿意提供所有建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob:

    我认为原理图没有任何问题。  
    您遇到了哪些具体问题? 它们与  TS3A226AEYFFR 有何关系?

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这与热插拔检测有关。 板载编解码器(在现有的主板上)用于前面板扩展、因此每当插上某个器件时、它都想告诉 Windows、允许用户配置输入(耳机,扬声器输出等)。我最初使用的是评估板 (TS3A226AEEVM)、并且我需要一种通过短路连接两根编解码器线的方法。 如果我手动操作它是有效的。 它将需要一个交换网络,我不相信我将需要一个 USB 编解码器,一旦它被插入。

    另一个问题是麦克风偏置、我在 (TS3A226AEEVM) 上看到 了一些电容值、或者可能是我在  (TS3A226AEEVM) 上向 TP13 添加 3V(通过外部电源)麦克风偏置 的方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob:

    我不确定第一个问题、我不知道该问题 与多路复用器有何关系。  
    在弹出窗口中、电容与 TS3A226A 的接近程度如何? 我建议将它们绑在更靠近器件的位置、以减少爆裂。  

    谢谢、

    NIR   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遇到的问题与编解码器有关。 但是、由于我现在使用自己的编解码器、因此我只需要确保我正确完成了使能电路。

    电容位于 EVM 上 (https://www.ti.com/tool/TS3A226AEEVM#tech-docs)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob:

    因为很好理解、所以电容放置很好、 TS3A226AE 具有减少爆裂声的功能。 因此、这应该不是问题。  

    针脚有多高(按电压)? 这可能是从 您添加麦克风偏置的方式。 是否可以使用不同的方法并检查弹出数量是否发生了变化?  

    谢谢、

    NIR