This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:针对 TAS5805EVM 和 XMOS IC 问题的支持申请

Guru**** 2811075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1534530/tas5805mevm-support-request-for-tas5805evm-and-xmos-ic-issue

器件型号:TAS5805MEVM
主题:TAS5805 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我们目前正在使用 TAS5805EVM 套件。 在测试过程中、我们遇到了 XMOS IC 上的 I2C SDA 引脚(引脚 38)损坏的技术问题。 现在它显示了相对于 GND 的电阻为 400 欧姆。

我们使用 XMOS JTAG 板来更新固件、存在以下问题:

是否可以将 SDA 引脚重新配置为不同的 IO 引脚? 如果是、请指导我们如何在固件中进行此更改。

EVM 套件包含 XEF216-512-TQ128-C20、该套件看起来已停产。 我们可以使用替代器件型号 XEF216-512-TQ128-C20A 吗? 如果是、请共享此部件的兼容固件。

我们感谢您对这一问题的支持。
此致、
Chethan Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chethan:

    很抱歉、我们不支持更新 XMOS 固件。 不过、即使 SDA 重新编程到另一个 GPIO、该引脚也不会路由到 TAS5805 IC 上的 SDA。 我建议购买另一个 EVM。

    此致、
    Sydney Northcutt