This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681-Q1:DAC 的器件选择

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5212-Q1, TLV320AIC3104-Q1, PCM1681-Q1, TAD5112-Q1, PCM4104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1535902/pcm1681-q1-device-selection-for-dac

器件型号:PCM1681-Q1
主题中讨论的其他器件: TAD5112-Q1、TAD5212-Q1、 PCM4104、TLV320AIC3104-Q1

工具/软件:

你好、 团队

我是来自中国 MM 团队的 FAE、关于选择的一些小问题:

我的客户 Momenta 正在开发自己的 ADAS 域控制 SOC、并正在选择外设音频设备、向汽车 OEM 投标

 

 

要求是 I2S&TDM

他们希望能有更多的硬件控制和更少的软件配置、这将使其更易于使用。 我找到了 PCM1681-Q1、但不知道它是否是最佳选择。

此外、如果您推广的器件可以使用 EVM 访问、那将更好~谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

        我们有几个汽车级硬件控制多通道 DAC ,即  PCM1681-Q1 ,另一个是 PCM1691-Q1 。 较新的 (顶级产品) 如 TAD5112-Q1 或 TAD5212-Q1  也支持 TDM ,我们为它们提供 EVM , 但它们 不支持硬件控制。

    我们也有 PCM4104 (4 通道 DAC)、但它不是汽车级。

    TLV320AIC3104-Q1 是另一款具有 TDM 功能的汽车级器件、但却是一款编解码器(它同时具有 DAC 和 ADC)  

     上面提到的较旧 DAC 没有 EVM、而对于较新的 DAC、 我们有 EVM。

    如果您 有任何问题、请告诉我、

    此致、

    Arash