This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4382:如果我将 SRC4382 设置为 24 位@48kHz、它是否也会将我的 24 位@96KHz 输入自动转换为 48kHz???

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4382

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1535521/src4382-if-i-set-src4382-to-24bits-48khz-will-it-autoconvert-my-24bit-96khz-input-to-48khz-as-well

部件号:SRC4382

工具/软件:

尊敬的支持:
如果我将 SRC4382 设置为 24 位 48kHz、而 spdifin 源设置为 24 位 96KHz。
是否可以检查 SRC4382 是否会自动检测采样率并从 24 位 96KHz 转换为 24 位 48kHz?
此致、
KPK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    只要您不处于旁路模式、它就会自动检测输入端的变化、并将其转换为输出端 48kHz。

    此致、

    Arash