This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6684-Q1:McASP 接口时钟输入电容 — TAS6684QPHDRQ1 TAS6424EQDKQRQ1

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1534885/tas6684-q1-mcasp-interface-clock-input-capacitance---tas6684qphdrq1-tas6424eqdkqrq1

器件型号:TAS6684-Q1
主题中讨论的其他器件:AM625

工具/软件:

尊敬的 TI 专家  

我有一个客户将 AM625 的 McASP 时钟输出连接到多个放大器

TAS6684QPHDRQ1
TAS6424EQDKQRQ1

问题在于电容器负载。

请提供 McASP/I2S 接口引脚的输入电容值

此致、

Sreenivasa.

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Sreenivasa

    对于数字 I/O 引脚、可以使用 0.5pF 作为最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shadow He、

    感谢您的意见。

    我假设答案对上面列出的所有器件都有效。

    此致、

    Sreenivasa.