This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1678:输入限流电阻器。

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1678, OPA205, OPA206, RC4580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1534662/opa1678-input-current-limiting-resistor

器件型号:OPA1678
主题中讨论的其他器件: OPA205OPA206RC4580

工具/软件:

我想考虑使用 OPA1678。
但是、将其与电压跟随器一起使用时、由于输入振幅问题、无法放置限流电阻器。
您是否有任何器件具有与该器件相同的功能、但与电压跟随器一起使用时不需要在输入端使用限流电阻器?

BR、
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:  

    输入保护二极管专为 ESD 事件而设计、应保持在 10mA 或更低。 我们有一些器件具有使用 JFET 的输入保护功能、我的同事实际上撰写了有关此主题的文章。 请查看此处的链接: 运算放大器输入保护可能存在噪声。 OPA205 和 OPA206 是本文介绍的两个选项。  

    除此之外、唯一的选择是通过电流电阻器和电压 TVS 二极管来保护输入。 我们的视频培训系列中有一个有关电气过载的部分、介绍了如何选择元件。  

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html

    我希望这些信息对您有所帮助。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    哪个  OPA1678 替代方案没有像 OPA205 这样的输入保护电路?
    因为 输入信号非常小、并且受到电阻导致的热噪声的严重影响。

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:  

    OPA205 没有背对背二极管。 RC4580 也没有。 几乎所有其他音频放大器都具有背对背二极管。  

    此致、  

    Chris Featherstone