This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:DRV2700EVM-HV500

Guru**** 2477065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1521794/drv2700evm-hv500-drv2700evm-hv500

器件型号:DRV2700EVM-HV500

工具/软件:

您好、Sydney、

您提供给 Mark Kruskopf(我的同事)的 3D 文件与我们拥有的项目不匹配。

是否有其他可以尝试的文件?

谢谢、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    哦,我对错误的文件道歉。 让我深入了解一下设计文件、这里可能有一些可以使用的内容。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、  

    我能够获得软件方面的经验来打开此步骤文件、它对我来说似乎是正确的 EVM。 它不是为您打开还是打开不正确? 由于电路板制造商的不同、EVM 的颜色略有不同。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    悉尼  

    您找到了什么文件?  我看不到。

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、  

    我指的是我向您的同事提供的文件。 我在下面还包括了此文件。  

     e2e.ti.com/.../AIP041A.step

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    悉尼  

    出于某种原因、您之前发送的 STEP 文件 (AIP041A) 无法与我们最新版本的 SolidWorks 一起使用。  似乎更早了。

    您可以以不同格式 (IGES、Parasolid) 发送文件吗?

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    抱歉、我们没有此 文件的其他格式。 您是否可以使用 SolidWorks 的以前版本?

    此致、
    Sydney Northcutt