This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:6624 输出砰砰声

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1535763/tas6424e-q1-6624-output-pop-noise

器件型号:TAS6424E-Q1
《Thread 中讨论的其他器件:TAS6424》

工具/软件:

尊敬的团队:

我们构建了一个解决方案与 6424E,它输出到  外部放大器,外部放大器输出到扬声器,下面是启动代码 6424。

写入 0x6A 确认数据:0x00 0x0F
写入 0x6A 确认数据:0x01 0x32
写入 0x6A 确认数据:0x02 0x60
写入 0x6A ACK 数据:0x03 0x44
写入 0x6A 确认数据:0x04 0x00
写入 0x6A 确认数据:0x05 0xFF
写入 0x6A 确认数据:0x06 0xFF
写入 0x6A 确认数据:0x07 0xFF
写入 0x6A 确认数据:0x08 0xFF
写入 0x6A 确认数据:0x09 0x01

音响主机上电后、它将输出砰砰声(仅一次)。

我有一些问题需要您的帮助:

1:为什么 6424 可以 在 MCU 上拉 STANDBY 引脚之前接受 I2C 数据?

2:如果 6424 可以  在 MCU 上拉 STANDBY 引脚之前接受 I2C 数据、那么我们是否应该 在完成 6424 的初始化后上拉 STANDBY 引脚?

3:砰砰声的产生方式、我们将 0x01 设置为寄存器 0x09。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1:为什么 6424 可以 在 MCU 上拉 STANDBY 引脚之前接受 I2C 数据?

    DVDD 电源准备就绪后、I2C 能够使用。

    2:如果 6424 可以  在 MCU 上拉 STANDBY 引脚之前接受 I2C 数据、那么我们是否应该 在完成 6424 的初始化后上拉 STANDBY 引脚?

    可以做到这一点、但可能对您的问题没有帮助。

    3:这种砰砰声的产生方式、我们已将 0x01 设置为寄存器 0x09。

    这应该是因为外部放大器具有额外的增益并放大 TAS6424 原始 砰砰声电压。 原来的 7mV 是不能听到从扬声器,但如果你放大了 10 倍,将是另一个故事.

    建议在 TAS6424 上电期间使外部放大器静音。 可以避免这个问题。