This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA5242:单端 SNR、DR

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAA5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1530197/taa5242-single-end-snr-dr

器件型号:TAA5242
主题中讨论的其他器件:TAA5212

工具/软件:

您好:

我们的客户对单端交流耦合 SNR、DR 规格或特性有疑问。  
由于数据表指定了差分交流耦合输入规格中的 SNR、DR。

-您能告诉我们单端交流耦合输入规格或特性中的 SNR, DR。

-我们是否了解单端 SNR,DR 预计比下面的差分规格低–6dB。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IMI-San:

    我不确定为什么没有在本数据表中显示单端规格。 您可以参阅 TAA5212 以了解单端规格。 两个器件的输入级相同。

    由于没有 PGA、因此在理想情况下、SNR 和 DNR 会有–6dB 的损耗。 实际损耗略高于该损耗、因为差分损耗具有常见噪声消除的额外优势。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff San、

    感谢您的反馈。 除了输入模式外、我总结了单端 SNR 和 DR 规格相同的条件、以阐明 SNR 和 DR 差异。
    请检查并告诉我是否有错误。

    此致、

    T.IMI

    e2e.ti.com/.../TAA5242-single-ended-SNR-DR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IMI-San:

    Jeff 是 ooo、我将请来另一位工程师来帮助提供支持  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我们本来可以知道苹果到苹果的信噪比、差分端和端之间的 DR 差异

    此致、

    T.IMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Douglas-san、

    您能否告诉我们、所附的单端信噪比、DR 规格是否正确?

    e2e.ti.com/.../2654.TAA5242-single-ended-SNR-DR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IMI-San:

    是的、您的理解是正确的。

    此致、
    Jeff McPherson