This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51770:VCC (PIN31) 内的 LDO 容易烧毁

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1536282/lm51770-the-ldo-inside-vcc-pin31-is-prone-to-burning-out

部件号:LM51770

工具/软件:

尊敬的   

现在我遇到了一个问题、芯片的内部 VCC (PIN31) LDO 5V 经常会损坏。 有时输出仅为 3.5V、有时会发生短路。

请您看看问题出在哪里、tks!    

1) 此外,官方网站上没有香料模型。 您能分析一下 SPICE 模型吗;

 2) webench 设计电路