This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA5412-Q1:未使用的引脚设置

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1532319/taa5412-q1-unused-pin-settings

器件型号:TAA5412-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我的客户对未使用的引脚设置有疑问。 请您提供支持吗?

1. GP 引脚
如果未使用 GP 引脚、是否可以在默认设置中“打开“?

GPI1A [IN]=(默认)引脚禁用→「开路」
GPI2A [IN]=(默认值)引脚禁用→「开路」
GPO1A [OUT]=(默认)引脚禁用→「开路」
GPIO1[IN/OUT]=(默认值)中断输出 (IRQ)→「开路」

 2. MIC 引脚

他们应该如何处理未使用的麦克风输入引脚?
它们只使用 1 个输入、如何处理另一个引脚。 (IN1P、IN1M 或 IN2P、IN2M)

例如、数据表连接中的哪个图更好?
图 6-14. 直流耦合麦克风差分输入连接
图 6-15. 直流耦合麦克风单端输入连接
图 6-16. 交流耦合麦克风或线路差分输入连接
图 6-17. 交流耦合麦克风或线路单端输入连接“

  3. VBATIN

如果未使用 VBATIN 引脚、该引脚是否“开路“?

4. DIN

如果未使用 DIN 引脚((IC 无输入信号)、“GND 连接“是否正常?

此致、

Youhei MIYAOKA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    - GPIO/GPI 引脚可保持未连接状态,并处于默认寄存器状态

    -未使用的模拟输入引脚应交流耦合到 GND。 此处可以使用 0.47uF 电容器连接到 GND。

    -输入配置取决于应用程序。 从性能的角度来看、利用集成 MICBIAS 的交流耦合差分信号将具有出色的噪声性能和共模抑制。

    - VBATIN 是仅用于输入/输出故障诊断的基准电压。 可以将其保持悬空状态未使用、但我建议使用该设置以充分利用器件特性

    -如果未使用,您可以将 DIN 保持悬空。 我建议使用串联 NC 电阻器将线路连接到主机、以便将来对 DAC 路径进行故障排除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    谢谢!

    此致、

    Youhei MIYAOKA