This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6684-Q1:–40℃ 环境下无输出

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6684-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1535527/tas6684-q1-no-output-at--40-environment

器件型号:TAS6684-Q1

工具/软件:

你好、团队

客户在–40℃ 环境中测试了 TAS6684-Q1、并需要预热超过十分钟才能正常输出。 您能帮助我分析原因吗? 原理图如下所示、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric

    此器件已在–40°C 条件下进行了测试、所有条件都应该正常。

    请首先检查寄存器 0x72/0x73、以确认通道的工作状态。

    如果通道处于故障状态、则需要检查寄存器从 0x80 到 0x8F、找出报告了什么故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow、

    感谢您的反馈。

    从寄存器 0x72/0x73 读取的值全部为 0x33、状态报告显示所有四个通道均处于高阻态。 故障状态是已存储 DVDD 上电复位事件和已存储时钟错误事件 (0x86 - 0x80、0x8A - 0x01)。 这是什么原因? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric

    在这种情况下、时钟很可能不稳定、设备正在等待时钟。 让我们使用示波器检查这种情况下的时钟波形。