This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3120:TLV320ADC3120 与 TAA3020

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TAA3020, TLV320ADC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1537542/tlv320adc3120-tlv320adc3120-vs-taa3020

器件型号:TLV320ADC3120

工具/软件:

这两个芯片 TLV320ADC3120 与 TAA3020 之间的区别是什么

任何标记为寿命终止? 修订版?

我想做新的设计,你建议的芯片,为什么?

此致、
CJI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carey:

    TAA3020 是 TLV320ADC3120 的性能稍低的版本、支持超低成本应用。

    这两种器件都不会终止使用寿命  

    可在数据表中获取数据表的修订版本。 TAA3020 没有数据表版本。 预计两个器件都不会经过器件修订。

    由于具有更高的性能、我推荐 ADC3120、但如果成本对您比较敏感、我建议使用 TAA3020。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff、

    如果我有 TLV320ADC3120 评估板并进行配置、则可以切换到 TAA3020 来进行产品优化。

    除了性能之外、我希望两者配置相同。 我是说在 ADC3120 = TAA3020 上工作?

    此致、
    CJI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    问题 2:

    另外,让我知道它是否有回声消除功能可以在这里启用.

    因为我需要实现 VAD 和 AEC。 或者我需要与另一个芯片?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carey:

    1) 是的两个设备软件兼容,因此配置可以保持不变。

    2) 我们在设备上完全不支持 AEC。 此外、我不知道您打算如何仅使用 ADC 来实现 AEC。 您需要扬声器侧的某种回波参考、以便消除麦克风侧的回波。 我们的 ADC 无法接收该信号并自行处理。 数据必须传输到主机并在其中取消。 这两个 ADC 上也没有 VAD、但我们的产品系列中确实包含了该器件。

    我们最常见的是、我们的新一代编解码器 (TAC5x1x) 可以将来自其 DAC 的回波基准信号传输回主机、从而简化主机上运行的 AEC。 同一系列器件也具有 VAD。  

    此致、
    Jeff McPherson