This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:无负载(开路)运行问题。

Guru**** 2972960 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1537757/tas5828m-no-load-open-circuit-operation-question

器件型号:TAS5828M

工具/软件:

LC 滤波器之后的输出端开路的 TAS5828M 芯片运行是否安全? 我将在单个设计中使用 2 个 TAS5828M IC、总共 4 个通道、但用户可以决定不使用某些通道。 最坏的情况、如果用户在放大器处于播放模式时断开扬声器连接。 IC 在这些条件下是否可以安全运行?

原理图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    以这种方式工作不会给放大器带来风险。 我可以看到、唯一的问题是 EMI 增加。 如果 您的应用不具有 EMI 要求、那么这应该是可以接受的。  

    此致、
    Sydney Northcutt