This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHCONSOLE:PUREPATHCONSOLE:安装了 PurePath Console 3、但 PPC 崩溃

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1537613/purepathconsole-purepathconsole-installed-purepath-console-3-but-ppc-crash

部件号:PUREPATHCONSOLE

工具/软件:

我安装了 PurePath Console 3 (v3.3.0)、还安装了 TAS6584 和 TAS6684 的 EVM 模块。

每当我点击并打开这些 EVM 模块时、它就会打开并崩溃。

我在登录后尝试打开这些模块、但 PPC 在登录后仍然崩溃。

我还重启了笔记本电脑几次、症状仍然存在。

有什么想法,我应该尝试下一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    这个问题很少出现。 请尝试使用以下链接安装 Matlab Runtime。

    tidrive.ext.ti.com/.../bf20f7a1-032c-4f9d-95b8-fab5dd0ad760

    代码:  9 年 3 月